This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将二进制图像加载到核心2

Guru**** 2595250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072634/tms320f28379d-load-a-binary-image-to-core-2

部件号:TMS320F28379D

您好,
在标题为“CCS 能否加载二进制文件而不是正常输出?”的前一个线程中,我请求并收到了一种将二进制文件加载到处理器闪存中的方法。 这种方法适用于酷睿1。 现在我需要对其进行一些修改以加载 Core 2。 遗憾的是,资源管理器中的链接(我收到的链接已不起作用)。 所以我无法用它来判断如何做到这一点。 所以有两个问题。

1.如何将二进制映像加载到 Core 2?
2.是否有描述脚本控制台的新联机资源?

谢谢你,

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    我们遇到了一些影响文档的服务器问题。 是否可以尝试清除浏览器缓存并重试? 如果这不起作用,您能否提供您遇到问题的资源管理器链接?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我从 IE 删除了所有内容,但它仍然无法显示页面。  我在 Firefox 上尝试了它,它显示正常。

    dev.ti.com/.../node

    但是,我在该页面上看不到包含各种命令的任何内容。  我一直在使用以下内容:

    activeDS.memory.loadBinaryProgram ("<path><file_name.bin>",memory_address)

    除非有默认参数,否则我看不到将文件定向到 Core 2的方法。

    有办法做到这一点吗?

    是否有包含这些命令的联机资源?

    谢谢你,

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="366241" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1072634/tms320f28379d-load-a-binary-image-o-core -2/3969661#3969661"]

    activeDS.memory.loadBinaryProgram ("<path><file_name.bin>",memory_address)

    除非有默认参数,否则我看不到将文件定向到 Core 2的方法。

    有办法做到这一点吗?

    [/引用]

    activeDS 对象在以下链接中进行了说明:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_scripting_console_view.html#services

    activeDS:提供对当前活动调试会话方法的访问,类似于 DebugSession 对调试服务器 openSession() 方法....的调用返回的对象

    在多核设备中,每个内核都有一个调试会话实例。 活动的调试会话将是调试视图中上下文中的调试会话(已选择):

    在上图中,由于在“调试”视图中选择了 CPU1的调试会话,因此 activeDS 将应用于 CPU1的调试会话。

    在上图中,操作 DS 将应用于 CPU2的调试会话,因为在调试视图中选择了 CPU2的调试会话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效果非常好!

    这条联系给我带来了一个新的想法。  但这将是另一个主题。

    顺便说一句,我应该说我一直在使用 Edge (多年来习惯 IE:^)

    感谢你的帮助。

    ED