This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:CCS 应用程序中心中缺少用于 C2000的 TI-RTOS

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071861/launchxl-f28379d-ti-rtos-for-c2000-missing-in-ccs-app-center

部件号:LAUNHHXL-F28379D
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F28386D-Q1

您好,

《适用于 C2000的 TI-RTOS 2.16入门指南 》指出,可以从应用中心下载 TI-RTOS。 但是,当我搜索时,不会显示任何结果。

通过一般搜索,我转到了 TI-RTOS Downloads (TI-RTOS 下载)页面 ,其中指出,对于 C2000,我需要下载 SYS/BIOS。

从 TI-RTOS 文档中,我看到它有如下各种组件,SYS/BIOS 是 TI- RTOS 内核。  

问题1:只有 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)可用于 LAUNHHXL-F28379D 吗?

问题2:如果没有,请提供为 C2000安装 TI-RTOS 的步骤,以便使用其它组件。

此致,

拉什米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认 C2000器件仅支持 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)。 唯一的例外是 F28M35和 F28M36器件,它们是该“C2000的 TI-RTOS”封装中唯一支持的器件。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢惠特尼的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Whitney,

    还请确认 TMS320F28386D-Q1 ( www.ti.com/.../TMS320F28386D-Q1 )是否支持 TI - RTOS?

    如果没有,您能否告诉我  TMS320F28386D-Q1或其他 C2000器件上是否支持任何其他第三方 RTOS?

    此致,

    拉什米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28386D 支持 SYS/BIOS,但不支持完整的 TI-RTOS 软件包。 至于第三方 RTOS, SafeRTOS 和 OPENRTOS 支持 C2000器件。

    我们正在开发 FreeRTOS 端口。 如果您有销售代表或 FAE,您可以让他们联系我们并请求测试版。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Whitney,

    我们没有销售代表或 FAE,我已向您的技术支持团队提出请求,要求他们提供有关测试版下载的信息。

    但是,您是否有一个链接,我可以快速下载该链接,因为案例电子邮件显示可能需要2天时间才能收到回复。

    此致,

    拉什米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与我们的软件团队核实共享链接的情况。 我会再来的。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Whitney,

    我收到了客户支持团队的回复,但他们要求我从下面的论坛讨论中下载

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579762/rtos-tms320f28377s-ti-rtos-vc-freertos

    这篇文章仅在 GitHub 上提供了一个非官方端口。 我正在寻找 TI 的原始封装。

    谢谢,

    拉什米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了一封包含请求链接的私人邮件。

    惠特尼