This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:找不到动态库 jscserdes

Guru**** 2820465 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071425/tmdscncd28388d-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located

部件号:TMDSCNCD28388D
线程中讨论的其它部件: XDS100C2000WARETMS320F28388D

尝试调试 TMDSCNCD28388D 上的演示项目“PTO_pulsegen_f2838x_bootstxl_posmgr”时遇到问题。  Code Composer Studio  版本:11.1.0.00011。   已选择要调试的 CPU1。   

连接错误:

连接到目标时出错:
(错误-716 @ 0x0)
无法找到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。
(仿真包9.6.0.00172)

(尝试在 Project Properties 中添加 jscserdes.dll 的搜索路径,但没有帮助)。

谢谢,

埃尔曼·伊赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼:

    这看起来像是目标配置文件的配置错误。 您是否已将其配置为使用 F2838x 器件的 XDS100? 是否可以发送目标配置的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    你是对的。 我认为我的目标配置文件配置为 XDS100。 请参阅随附的屏幕截图。

    那么应该如何更改配置文件?

    谢谢,

    埃尔曼·伊赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    你是对的。 我认为我的目标配置文件配置为 XDS100。 请参阅随附的屏幕截图。

    那么应该如何更改配置文件?

    谢谢,

    埃尔曼·伊赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这条线:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964780/tms320f28388d-emulator-drivers-not-appearing-in-device-manager?keyMatch=TMS320F28388D+CCXML 

    并将其更改为使用 XDS110。  然后我遇到了此错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将迷你 USB 调试电缆连接至 J1,我是否还需要将外部电源连接至 坞站上的迷你 USB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼:

    在 C2000Ware 中,您将找到 F2838x 器件的 XDS100目标配置文件,该文件应在->"C2000Ware_version\device_support\f2838x\common\targetConfigs\TMS320F28388D.CCXML"中工作。 您能不能尝试看看它是否起作用。

    [引用 userid="511177" url="~/support/MICC-MIC-intrlers-group/c2d/f/CC2000 -微控制器-forum/1071425/tmdscncd28388d-dynamican-library-jscserdes-cable-no-be-locable/3968577#3968577"]我连接迷你 USB 电缆 [如果还需要使用外接电缆来连接小型 USB 接口,请引用 USB 接口来连接该接口?]

    请参阅 用户指南第4.3节。 它概述了连接到 controlCARD 的各种方式。 如果您在此之后仍有问题,请告诉我们。