This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-F28069M:在 lab13b 中,如何在 DRV8305?中改变10倍的原始增益

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072373/launchxl-f28069m-in-lab13b-how-can-i-alter-the-original-gain-of-10-times-in-drv8305

部件号:LAUNHHXL-F28069M
“线程:DRV8305”中讨论的其它部件

在;DRV8305中,传感阻抗值为0.007欧姆,而 drv8305‘s 放大器的增益设置为10欧姆

现在我想将 drv8305‘s 放大器的增益设置更改为20,我如何在 lab13b 中找到相对代码。

请告诉我标签13b 中的相关代码行在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DRV8305片上 PGA 的增益。 您可以更改 DRV8305的控制重定位器以进行更改。 如果您需要了解更多详细信息,请查看 DRV 数据表。

    这些代码位于 drv8305.c 文件中的 DRV8305_setupSpi()中。