This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 平铺4外周消解

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071832/tms320f280039c-clb-tile-4-peripheral-muxing

部件号:TMS320F280039C

大家好,团队

对于 CLB 平铺4,CLB_OUT0_2和 CLB_OUT_3 (即 CLB4_OUT16和 CLB4_OUT24),两者都是全局多路复用器。 是否有意将 OUT0的副本都转至全局 Mux?

此致,

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊琳,您好!

    感谢您的帮助。 您是指 TRM 中的“外设信号多路复用器”部分吗?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,彼得。

    此致,

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊琳,您好!

    我认为这是有意的。 从我们的另一台设备 TMS320F2838x 来看,CLB Tile 4也有类似的功能。

     CLB4的信号 CLB_OUT24被联接至 SPID 和全局复用器,而 CLB1,CLB2和 CLB3上的 CLB_OUT24分别被联接至 SPIA,SPIB 和 ***。 这是 TMS320F28003x 上看到的内容,区别在于  TMS320F28003x 只有2个 SPI 模块。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彼得!