This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:支持8个 FSIRX 端口?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072269/tms320f28388d-support-for-8-fsirx-ports

部件号:TMS320F28388D

我正在查看快速串行接口(FSI)文档,以规划多控制器体系结构。 记录具有多个的 SPRACR6分布式电源控制体系结构
FSI 上的 MCU 包括

第5.1节-星型连接

F2838x MCU 支持8个 FSIRX 端口,因此,此拓扑最多可以在中使用8个从属设备
DPCA 系统。 因此,在太阳弦转换器应用中,一个 F2838x 可以控制 DC/DC 转换器
作为主设备登台,然后是8个 F28002x 或 F28004x MCU ..."

(图 2015年4月(SPRACR6起)

通过 F2838x 的文档《SPRUII0C–2019年5月–2021年2月修订版》,只提到了(2) Rx 和(2) Tx。
在不久的将来,F2838x 是否会与(2) FSI-Tx 和(8) FSI-Rx 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2019年5月修订的 SPRUII0C 技术参考手册中挖掘了更多内容,并找到了我的答案。

    15.7.1部分中的 GPIO MUX 表15-7显示了其他6个 FSI-RX 信道