This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:闪存上的最大擦除/写入操作数

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072008/tms320f28388d-maximum-number-of-erase-write-operations-on-the-flash-memory

部件号:TMS320F28388D

您好,

在 DSP 使用寿命期间,闪存上的最大擦除/写入操作数是否有任何限制?


最佳
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能跟进这个问题吗? 我是否明确提出了这个问题?

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了下表(“表7-5. 闪存参数"):

    这个“N_WEC”参数是否是我问题的答案? 这是否意味着在闪存的使用寿命期间,我们无法写入/擦除闪存超过20000次?

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    每区20K 个。   

    我将与我们的表征团队核实该银行是否有最大限额。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    气缸组的最大限值为100K W/E 周期。

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI 针对可能提及此帖子的其他人:有一张活动的机票申请数据表升级,以反映每个银行的100K W/E 限制。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫和瓦姆西,

    感谢您的回复。

    最佳

    亚历克斯