This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:是否可以在28027处理器中实施指数运算?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071140/tms320f28027-is-it-possible-to-implement-exponential-operations-in-28027-processor

部件号:TMS320F28027
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

你(们)好

 我想实施一种包含矩阵多乘法,矩阵反函数,指数计算的特定算法。

CAN 28027工艺可用于这些应用。 请提出建议。

谢谢

列宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已将您的查询分配给专家。 很抱歉我们方面耽误了时间。

    谢谢,

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关如何使用 FPU 在 F28027上运行这些函数的信息,请参阅 FPU DSP 库中的矩阵数学和 FPU Fast RTS 库。

    山塔努