This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 CLA 对闪存执行擦除/写入操作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071901/tms320f28388d-performing-erase-write-operations-on-the-flash-memory-using-cla

部件号:TMS320F28388D

您好,

CLA 是否可以访问闪存? 如果没有,是否有任何方法可以使用 CLA 对闪存执行写/擦除操作?

最佳

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    CLA 无法访问闪存或闪存配置寄存器,需要从 C28 CPU 执行此操作。 请参阅设备数据表-“外围设备连接”部分,了解可访问外围设备和总线主控的表。 此表显示 CLA 无权访问 Flash 配置寄存器。

    谢谢,
    阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashwini,

    感谢你的回复。

    最佳

    亚历克斯