This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-Kit:DRV8312-69M-Kit,F2806x ISO controlCARD

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071899/drv8312-69m-kit-drv8312-69m-kit-f2806x-iso-controlcard

部件号:DRV8312-69M-Kit

表面安装式 PMSM 的 FOC 无传感器控制:

您好,

我需要对 SMPMSM 实施 FOC 无传感器控制。 我购买了带有 F2806x ISO 控制卡的 DRV8312EVM 开发套件。

使用 FOC 无传感器控制示例是否需要额外的电路板或不同的控制卡?

TI 网站上提到,此开发套件提供了无传感器控制。 我发现 Lab06e,Lab10d 和 Lab11d 的三个示例用于无传感器控制汽车软件,但是,它们在这条路径 上不存在'C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_s\clboards\drv836x12kit_revD\F28x\f280F\CCS 项目。  

因此,我的问题是 ,带有 F2806x ISO 控制卡的 DRV8312EVM 开发套件中的哪些示例用于 FOC 无传感器控制(如果有)?

如果有人能帮我解决这个问题,我真的很感激,