This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:XDS100v3 EMU0 & EMU1信号

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071888/tms320f28020-xds100v3-emu0-emu1-signals

部件号:TMS320F28020
“线程: XDS100”中讨论的其它部件

大家好,

我正在部署一个具有 TMS320F28020板载的 PCB,并希望提供一个接口,用于使用 Olimex TMS320-XDS100v3进行编程/调试。

映射信号非常简单,但我不确定如何处理 EMU0和 EMU1信号。  有人能告诉我一些文档,这些文档解释了这些信号的用途以及它们的使用方式吗?

在以前的设计中,这些 XDS100引脚只是与 VDD 绑定。  如果它们有助于调试,我可能希望在设计中使用它们。  我怀疑它们会与处理器上的 GPIO 引脚绑定,但我只是猜测。

有人可以帮帮我吗?

谢谢,
罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    该设备的数据表中有一些内容说明了 EMU0/1引脚的用途。 但是,F2802x 器件没有 EMU0/1针脚。 您可以通过4.7K 欧姆电阻器将这些信号连接到 VDDIO。

    此致,

    Marlyn