This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28069M:如何修改 DRV8305的 lab13b 中的增益值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071309/launchxl-f28069m-how-to-modify-the-gain-value-in-lab13b-for-drv8305

部件号:LAUNHHXL-F28069M
“线程:DRV8305”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户想知道如何 修改 DRV8305的 lab13b 中的增益值?

它是否位于"updateKpKiGains (ctrlHandle);" in proj_lab13b.c?

我应该修改哪个参数?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思是增益值适用于电流和速度 PI 调节器。 是的,您可以更改 gMotorVars.KP_SPD...的值,  这些值将在更新中更新为 PI 调节器的 KpKiGains ()。