This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:高效的64位双精度浮点实现

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071134/tms320f28377s-efficient-64-bit-double-precision-floating-point-implementation

部件号:TMS320F28377S

您好,

我们正在尝试在 F28177S DSP 上实施双精度浮点计算,因为6个小数点的浮点精度不足以满足我们的应用要求。

根据 《C2000优化指南》,“为 EABI 编译的应用程序在双类型上执行操作时,会产生显著的开销”,看起来就像“Delfino 微控制器只支持32位浮点硬件。 根据 TMS320C28x FPU 初级读本,64位浮点是在软件中执行的。

我们可以使用哪些库来实现双精度计算,同时将开销降至最低?

或者,实施双精度计算的理想方法是什么?

有没有例子可供我们参考?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了 F2838x 外,没有任何器件具有支持双精度硬件的 FPU64。 在只有 FPU32的设备上,需要根据您指出的文档在软件中实施64位浮点运算。 FPU32上没有用于双精度的库。  

    山塔努