您好,
我想使用 TMS320F28379D LaunchPad 为 单相 H 桥接逆变器生成高频 PWM。
您认为是否可以为第个载波信号生成频率为1.5MHz 的 PWM,为占空比生成分辨率为150kHz 的正弦波?
我曾尝试在 Simulink 中使用 DSP 正弦波块进行此操作,在20kHz 的频率下,工作周期的最大分辨率为每周期20个点(最大采样时间为25us)。
请提前感谢你的帮助
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想使用 TMS320F28379D LaunchPad 为 单相 H 桥接逆变器生成高频 PWM。
您认为是否可以为第个载波信号生成频率为1.5MHz 的 PWM,为占空比生成分辨率为150kHz 的正弦波?
我曾尝试在 Simulink 中使用 DSP 正弦波块进行此操作,在20kHz 的频率下,工作周期的最大分辨率为每周期20个点(最大采样时间为25us)。
请提前感谢你的帮助
MJ
我想你弄错了我。 实际上,我是在谈论参考信号的分辨率(正弦波占空比)。
我想确定的一点是,本启动板的最小采样时间是否为25 us (如我在上面所述)。
请提前感谢您的回答
Marlyn 在这里指出您最多可以获得66分... 所以如果你想得到40分或更多,答案已经存在了。