各位专家:
你好。
客户端正在使用 TMS 28379D Launchpad,并希望 使用它生成 PWM 脉冲。
他们想在 PWM 模块中生成换档三角形相位,询问他们该如何实现?
他们使用 的是使用 Simulink。
谢谢你。
此致,
阿基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好。
客户端正在使用 TMS 28379D Launchpad,并希望 使用它生成 PWM 脉冲。
他们想在 PWM 模块中生成换档三角形相位,询问他们该如何实现?
他们使用 的是使用 Simulink。
谢谢你。
此致,
阿基·A.
你好,马修,
感谢您的重定向。
您好,Marlyn,
刚刚从客户处获得所需信息的更新,如下所示:
下面是正弦脉冲宽度调制的一个快照。 如图所示,我想将单正弦波与两相位偏移三角形(180度相位偏移)进行比较,以用于逆变器应用。
下面的步骤中提到了我希望如何实施:
1.生成正弦波,如附件所示
2.从 Simulink 库中选择了 ePWM 块
3.现在生成的正弦波被馈送到 ePWM 块。
4. ePWM 块 I 内部激活了 ePWM1A 和 ePWM1B 引脚
5,一切都很好,我得到了预期的结果,
在上述步骤中,假设正弦波(红色)与三角形(黄色)进行比较,以输出 ePWM1。 现在,如何比较正弦波(红色)和三角形(蓝色),以获得 ePWM2A 和 ePWM2B 的输出
针脚?
谢谢你。
此致,
阿基·A.
Marlyn,您好!
以下是客户的回应:
“目前我没有处理器。 但是,我会告诉你是什么阻止我做 ePWM2。
当我向 ePWM2块送入正弦时,如新附件中所示。 我获得的输出与 ePWM1相同。 这意味着它正在将正弦波与三角形(以前附件中的黄色)进行比较。 在 ePWM2块中需要做些什么更改,以便能够比较正弦波和三角形(蓝色)
在下面的附件中,第一个窗格中的图解与带三角形的正弦相对应(E2命名附件中为黄色)。 同样,第二个窗格中的图解与带三角形的正弦相对应(E2命名附件中的蓝色)。 第三个窗格中的图解是从图解窗格1和图解窗格2添加的脉冲。 这些是预期的 ePWM1 (第一个绘图窗格)和 ePWM2 (第二个绘图窗格)波形输出。”
请向您寻求帮助。 谢谢你。
此致,
阿基·A.
您好,Archie,
我会取消选中 EPWM2中选择的“通过输入端口指定软件同步”选项,这是用于软件同步,在这种情况下不需要。
[引用 userid="487726" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1073966/launchxl-f28379d-generate-shift-triple-phone-pha-phan-module-use-Simulink/3984668#3984668"?SYNCIN PWI 从 SYIN 获取信息? 我该怎么做? 我的意思是 ePWM1没有端口正确,EPWM1中没有端口。 同步连接是 设备的内部连接。 请参阅下图。 EPWM1的 SYNCO 直接输送到 EPWM2。 因此,请将 EPWM1的“同步输出(SYNCO)”设置为 TBCTR (时间基准计数器)等于零时。 这样,每次 EPWM1的时间基准计数器等于0时,它都会将同步脉冲发送到 EPWM2,而 EPWM2将应用您定义的相移值。

此致,
Marlyn