This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在定制开发板上的闪存中加载程序。

Guru**** 1209280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LM1085, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074032/tms320f28379d-unable-to-load-program-in-flash-on-custom-development-board

部件号:TMS320F28379D
“线程”中讨论的其它部件: LM1085UNIFLASH测试

大家好,团队

我们开发了定制 TMS320F28379D 板。 我们正在尝试使用计时器示例刷新设备。 程序在 RAM 中工作,但不在闪存中加载。 这一问题仅在我们构建的三个主板中的一个上出现。 其他两个主板工作正常。 PFB 屏幕截图相同。 请帮助我们调查此问题。

我们正在使用 CCS 11.01版本

此致,

阿希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhay,

    这可能与定制板上的电压调节器有关,在闪存编程操作时,该控制器无法提供足够的电流。 您的主板上的稳压器的额定电流是多少?

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    感谢您的回复。 我们正在使用 LM1085系列电脑控制器。 这些调节器的电流额定值为3A。 PFB 示意图屏幕截图。 输入15V 通过输出电流额定值为2A 的直流电源供电。

    如果您有任何波形或其他信息,请告诉我。  

     谢谢,此致,

    阿希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhay,

    如何配置引导模式引脚?  在新设备上,使用等待引导可防止 CPU 从闪存/RAM 执行垃圾处理(如果闪存/RAM 中没有有效的代码)。   如果尚未尝试等待引导配置,可以尝试吗?

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    引导模式引脚配置为仿真引导。 我已根据您的建议尝试了等待引导配置。

    我在等待模式下启动了主板,然后将插针切换为仿真启动(没有电源回收/重置)。

    然后,我在 RAM 模式下连接了 CCS,并尝试擦除闪存(此时设备已连接)。 我已附加了相同的错误消息屏幕截图。 此外,执行这些步骤后,CCS 将在一两分钟后终止 。

    我也尝试使用 UniFlash 擦除闪存,但即使这样也没有帮助。

    此致,

    阿希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay,

    让引导模式引脚处于等待模式。  打开设备电源并连接调试器,然后尝试闪存操作。  无需更改为仿真启动。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    当我尝试在等待模式下刷新设备时,收到以下错误信息。

    此致,

    阿希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay,

    请查看这是否有帮助:  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0 

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我一直在尝试浏览该文档并查看解决方案是否有效。 以下是观察结果。

    1. 设备未  处于仿真模式时无法连接。

    此外 ,在引导等待模式下,JTAG 测试失败(只有83.33成功)。

    此外,我在  https://www.ti.com/lit/ug/sprui77c/sprui77c.pdf?ts=1644325262874上找到了这些信息

    根据此信息,如果设备未处于仿真模式,调试探测器将无法连接。

    此致,

    阿希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhay,

    您所面临的问题似乎与主板相关。 闪存编程所需的瞬时电流可能来自主板 LDO 的来源不足。 您能否检查主板电源布线以确保针脚的电压正确?

    此致,

    尼拉夫