This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Sigma Delta 过滤器模块(SDMF)不同的时钟模式?

Guru**** 2590340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074152/tms320f28388d-sigma-delta-filter-module-sdmf-different-clock-modes

部件号:TMS320F28388D
“线程:SN65LVDS1”中讨论的其它部件

大家好!

同时,我还在尝试学习德尔菲诺的西格玛三角滤波器 SDFM。 在模块描述(TRM)中,有人写道,可以使用不同的时钟配置模式,但只提到一种(模式0)模式。 还有其他模式吗?

使用不同调制器时钟和数据速率的用例是什么?

我要提前表示非常感谢。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    我将把这一职位转交给适当的专家。 您应该很快得到回复。

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F28388D 中,只有模式0可用,用于在每条上升边缘上传输数据。

    模式2 (曼彻斯特模式)在此设备中不可用。 此模式使时钟和数据能够编码到数据流中,使用户可以使用每个过滤通道1个引脚。  

    模式1和模式3在客户中不受欢迎。 这些模式允许时钟引脚以较高或较低的速率计时。  

    此致,

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    感谢您的回答。

    哪些设备具有模式2?

    macnhester 编码是否仅用于减少引脚? 还是噪音抗扰性?

    您是否有有关所有模式的文档?

    请提前感谢。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔汉,

    F28377D,F280049支持模式2。 但是,我们不建议将模式2用于较新的设计,因为模式2非常容易受到噪音的影响。

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3978324#3978324]macnhester 是否仅用于减少引脚编码? 还是噪音抗扰性?

    它用于减少引脚,但非常容易受到噪音的影响。

    此致,

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manoj!


    感谢您的回答。

    请您稍微解释一下这个噪音问题吗?

    如果我使用的是 SN65LVDS1等 LVDS 驱动程序 ,我能解决这个噪音问题吗? 如果信号根据应用情况在板之间以不同的线对传输,则减少锁扣针脚将显著降低 BOM 成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔汉,

    正如我之前所说,F28388D 器件中的模式2 (曼彻斯特模式)不可用。

    为了降低 BOM 成本,您可以考虑使用 SDFM 时钟控制功能。 此功能允许您与模块中的其他三个过滤信道共享 SD-C1时钟。 这样,如果您计划使用所有8个过滤通道,则可以保存6个 GPIO 引脚(SD-C 引脚)。

    此致,

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F28377D 中,我们有模式2,但它有许多可靠性问题, 这些问题已在勘误表中汇总。 这是我们不建议在新设计中使用模式2的主要原因,即使在支持曼彻斯特模式的设备中也是如此。

    请查看以下 勘误表

    SDFM:曼彻斯特模式(模式2)在下不能产生正确的滤波结果
    多种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马诺伊!

    我使用的是个人 AMC1303Mx,我不是时钟主控器。 我看不到时钟控制功能在何时降低 BOM 成本的使用案例。

    我当时想使用 CLB 来解码曼彻斯特信号,并将其再次传送到 sdfm,但 我检查了 CLB 输出没有路由到 sdmf 的情况。  最好将 CLB 输出路由到 sdfm 输入。

    也许这是 TI 的设计问题,但我没有听说曼彻斯特编码有问题。 使用 CLB 可能可以实现曼彻斯特强大的解码设计。

    那么,您不建议使用 AMC1303Ex ADC?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔汉,

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3980203#3980203]I 使用的不是单个 AM03x 主控制器和多个时钟。 当时,我看不到时钟控制功能用于降低 BOM 成本的用例

    使用时钟控制功能时,您不需要成为时钟主控器。 从硬件角度看,您需要将 AMC1303M 时钟信号路由到 SD-C1 (过滤信道1时钟)。 然后,此时钟可以在内部用于所有其他3个过滤通道(2 / 3 / 4)。

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000-微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-增量过滤器-模块-sdmf-different 时钟模式/3980203#3980203"],那么您不建议使用 ADC/03Ex?

    是的,我们建议使用 AMC1303M,而不是 AMC1303E,因为此设备不支持曼彻斯特解码。

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/MICC-微控制器-组/CC2000 /f/C2000-微控制器-论坛/1074152/tms320f28388d-sigma-delta 过滤器-模块-sdmf-diffic-clock -modes/3980203#3980203]I 打算使用 CLSB 对输出进行解码,但没有对其进行 CLDB 的路由检查,而是对其输出进行解码。  最好将 CLB 输出路由到 sdfm 输入。

    我们将在未来的设备中考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的宝贵信息。

    我会更关注他们。 当我从一个 AMC1303Mx 中使用一个时钟时,我是否可以将其他 AMC1303Mx 的浮动时钟留在外面 ?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔汉,

    是的,您可以让其它 AMC1303Mx 时钟保持浮动状态。 (即您不需要连接 SD-C2/3/4,而是让 SD-C1在内部时钟其他过滤通道。

    此致,

    马诺伊