This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:在 ARM MAC 上使用 CCS 7.4

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074231/tms320f28069-ccs-7-4-on-arm-mac

部件号:TMS320F28069
“线程:XDS100测试”中讨论的其它部件

大家好,

我在一台 ARM Mac 计算机上使用 CCS 7.4和 paralels,但无法调试,收到此错误

值为'-600'(0xfffda8)。
标题为“C_ERR_LIB_ANY_LOCATE”。

解释如下:
找不到所需的动态库。
库不在搜索路径上。

接下来是我的环境:

—C2000系列

-编译器:v16.9.5.LTS

-调试器 XDS100v3

您是否知道错误是否是由 ARM 芯片组引起的? 您是否有 CCS 7.4的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与 CCSv7.4绑定?  我们有适用于 macOS 的 CCS 的本机版本。  我在基于 M1的 MacBook 空气中安装了最新的 CCSv11.1.0。

    如果您需要运行 CCSv7.4,我将在下面的链接中获取故障排除文档。  它与其他一些论坛主题有链接,人们在这些论坛主题中解决了该问题:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#library-error

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰的回答,是的,我与 CCSv7.4有联系,因为有些旧项目。 对于较新的项目,我拥有具有良好效果的 CCSv11。

    我应用了故障诊断, 但仍然无法正常工作。 此外,可能是因为臂的平行视图上的图像必须是 Window 11?

    谢谢,

    阿尔贝托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    我将与一位同事一起,针对该错误执行一些常规调试步骤。  我想现在我们尝试调试,就像它在本机 Windows 上运行一样。  现实情况是 CCSv7.4从未在 Win11上通过验证,但我仍然希望它能正常工作。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="512087" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074231/tms320f28069-CCS-7-4-On-arm-Mac"]

    值为'-600'(0xfffda8)。
    标题为“C_ERR_LIB_ANY_LOCATE”。

    解释如下:
    找不到所需的动态库。
    库不在搜索路径上。

    接下来是我的环境:

    —C2000系列

    -编译器:v16.9.5.LTS

    -调试器 XDS100v3

    [/引用]

    是否可以尝试打开 DOS 命令窗口并浏览至:

    <CCS install DIR>\CCS\CCS_base_common\uscif

    然后运行以下命令:

    xds100serial.exe

    输出是什么?

    对我而言,我看到了如下内容:

    此外,请打开 Windows 设备管理器。 如果正确安装了 XDS100v3驱动程序,您应该看到以下内容:

      

    你看到什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我明白了:

    收到该错误后,我尝试从以下位置安装驱动程序: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/,仍然是同一问题。

    谢谢,

    阿尔贝托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎驱动程序未成功安装。 安装 CCS 7.4时,是否有任何安装错误?  

    请重新安装 CCS 7.4。 请勿在现有安装的基础上过度安装。 卸载上一个安装(并随后删除该文件夹)或安装在新的空位置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装之前,您是否在以下位置看到 ftd2xxx.dll 文件:

    <CCS install DIR>\ccsv7\CCS_base_emulation \windows\XDS100_drivers

    检查 i386和 AMD64子文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,所有文件都在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试恢复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装完成后,问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供完整的安装日志? 我想检查安装是否有任何问题。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs

    您只需压缩整个 install_logs 文件夹并将其附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随函 附上 e2e.ti.com/.../3858.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来所有驱动程序安装操作都失败了。

    这是 XDS100的一个,但其他所有的都失败了。

    [13:34:14]运行 XDS100驱动程序安装程序
    正在执行 c:\ti/ccsv7/cs_base/emulation /windows/DPInst64.exe /SE /SW /SA /path“c:\ti/ccsv7/css_base/emulation /windows/XDS100_drivers”
    脚本退出代码:未知信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,现在我们确定驱动程序出现故障,是否是 Windows 11的版本? 你有什么建议可以帮我解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道您运行的是哪个版本的 Windows 11吗?  一些预览版本和驱动程序签名出现问题。  这一问题已在正式释放时得到解决。

    我目前正在 Windows 11计算机上安装 CCSv7.4以进行尝试。  我先卸载了 XDS100驱动程序。  从技术上讲,此版本的 Windows 不支持 CCSv7.4,但我希望它能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个冒犯性的释放:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 11映像上运行的任何防病毒程序? 如果是,您可以尝试禁用它吗?

    您可以尝试以管理员身份运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCSv7.40安装似乎正常。   驱动程序的日志中有错误 ,但我看到的是预期的错误。  我的 CCS 可以与 基于 XDS100的主板通信 。

    如果您尝试从命令提示符执行此操作,会发生什么情况?  我会确保以 admin 身份运行。

    c:/ti/ccsv7/cs_base/emulation /windows/DPInst64.exe /SE /SW /SA /path "C:/ti/ccsv7/cs_base/emulation /windows/XDS100_drivers"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是我在 MAC 计算机上的 Parallels 上运行此版本的 Window 11,您是否进行过这样的测试? 我断开了防病毒软件的连接,以管理员身份运行安装程序,并尝试以管理员身份运行 xds100serial.exe,似乎什么都不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    我们没有以任何方式测试平行连。  现实是,您的环境是一种不受支持的组合。  1) CCSv7.4不正式支持 Win11。  2)我们没有正式支持 Parallels。   

    也就是说,我可以在 Win11上使用 CCSv7.4,我们还有其他用户运行 Parallels,所以我们希望我们能让您启动并运行。

    如果从命令提示符运行以下命令,您会看到什么输出: c:\ti/ccsv7/cs_base/emonics/windows/DPInst64.exe /SE /SW /SA /path“c:\ti/Ccsv7/cs_base/emulation /windows/XDS100_drivers”

    此致,

    约翰