This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28069M:连接到目标时出错

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073182/launchxl-f28069m-error-while-connecting-to-the-target

部件号:LAUNHHXL-F28069M
“线程: 测试”中讨论的其它部件 ,BOOSTXL-DRV8301

大家好,

我有 LaunchXL-F28069M,在连接到目标时遇到了这样的问题。

我尝试卸载驱动程序并从计算机中删除驱动程序软件。 并再次尝试重新安装 Code Composer Studio。

而且我也尝试更换 USB 电缆,但仍有错误。

有人可以帮帮我吗?

此致,

FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,FA,

    将设备连接到 PC 后,您在“设备管理器”窗口的“端口和计算机”部分下是否看到任何弹出窗口?

    如果检测到设备,另一个要检查的内容是目标配置文件。 您是否能够成功测试该连接?

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它已经被检测到。但当我在 Code Composer Studio 上测试目标配置的连接时,它失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于这张图片,我尝试从以下网站重新下载并安装仿真软件包9.2.0.00002:

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    但结果却失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,FA,

    还可以检查启动开关在什么位置吗?

    S1-开关1:L

    S1-开关2:H

    S1-开关3:H

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marlyn

    我尝试改变开关,但这是行不通的。 我也按照下面的说明操作,当我看到我的驱动程序 BOOSTXL-8305EVM 具有与 BOOSTXL-DRV8301相同的架构时,但卸下跳线1和2时,调试程序时仍出现错误。

    ReadMeFirst 概述了在启动 BoosterPack 时的设置:
    LAUNHHXL-F28069M
    一 卸下跳线1和2,将 USB 和电源与 BOOSTXL-DRV8301隔离
    二. S1设置为开-关
    三,JP3,6,7开
    四. 4,5
    A. 开-关:如果只是使用底部 BoosterPack 管座 J5-J8
    B. 开放式:如果使用顶部 BoosterPack 管座 J1-J4或使用两个 BoosterPack 管座 J1-J4和 J5-J8;
    C. 在任何连接的 BoosterPack 上提供直流总线

    此致,

    FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请  勿首先将 BOOSTXL-DRV8301连接到 LaunchXL-F28069M,只需按照 LaunchXL-F28069M 的用户指南再次尝试,为 C2000控制器使用 USB 电源,并确保安装了 JP1和 JP2上的跳线, 并且  交换机3在   LaunchXL-F28069M 上设置为 H 位置。

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28069M

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui11b/sprui11b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yanming Lou

    谢谢,现在可以了! 现在我可以连接到目标。 我已将 JP1和 JP2更改为“开-关”。

    此致,

    FA