This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28069M:使用 Energia 控制 PMSM 电机

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, ENERGIA, MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074019/launchxl-f28069m-control-pmsm-motor-with-energia

部件号:LAUNHHXL-F28069M
线程中讨论的其他部件: EnergiaMOTORWAREBOOSTXL-DRV8305EVMDRV8301

大家好,

我拥有带有8305EVM 驱动程序的 LaunchXL F28069M,而基于《LAUNCHXL-F28069M 用户指南》的 Teknic M-2310P PMSM 3相电机在 Code Composer Studio 和 Energia 中均受支持。
那么,我们是否可以像在 Code Composer Studio 中一样,使用 Energia 进行 IDE 编程来控制电机?

如果是,我可以在哪里找到该示例程序? 非常感谢。

此致,
FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。您必须在 CCS 中使用 MotorWare 中的示例实验室。

    下载并安装 MotorWarehttp://www.ti.com/tool/motorware

    然后按照下面 文件夹中的实验室用户指南(instaspin_labs.pdf)运行相关的实验室项目。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    在下面的文件夹中找到 有关 LAUNHXL-F28069M BOOSTXL-DRV8305EVM 的示例实验室项目  

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_sells\boards\bootstxldrv8305_revA\F28x\f2806xF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 罗燕明

    感谢你的回复。 很抱歉,当我检查文件夹 \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\boards\drive 时,我现在是新的

    我找不到 BOOSTXL-DRV8305EVM 评估板的文件。 它是否具有与 DRV8301相同的体系结构?

    此致,
    FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 MotorWare 并找到上述项目文件。

    是的, 与 DRV8301的体系结构相同。

    [引用 userid="500060" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1074019/launchxl-f28069m- control-PMSM-moter-with -Energia/3978181#3978181"]

    当我检查文件夹 \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\boards\drive 时

    我找不到 BOOSTXL-DRV8305EVM 评估板的文件

    [/引用]

    您要查找哪些文件? 如果您想查找硬件设计文件,请参阅  BOOSTXL-DRV8305EVM 页面 。 上述软件文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yanming Lou

    感谢您的帮助,我希望找到驱动器文件夹中未包含的文件 BOOSTXL-DRV8305EVM 硬件快速入门指南。  现在我在您提供的链接上找到了它。

    此致,
    FA