This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:看门狗计时器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074074/tms320f28379d-watchdog-timer

部件号:TMS320F28379D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我对看门狗计时器有疑问。 我有下面的设置寄存器,但我的设置有点混乱。 在以下寄存器设置中,看门狗是启用还是禁用的,是吗?

无效 InitWatchd(无效)

   ASM(" EALLOW ");                   //启用 EALLOW 保护寄存器访问

//--禁用监视程序计时器
   WdRegs.WDCR.ALL = 0x0068;
//第15-70位     :   保留
//位6        1:     WDDIS,1=禁用 WD
//位5-3      101:   WDCHK,WD 校验位,始终写入101b
//位2-0 000      :   WDPS,WD 预页位,000:WDCLK=OSCCLK/512/1

//--系统和控制寄存器
   WdRegs.scSR.all = 0x0000;
//第15-3位     :   保留
//位2        0:     WDINTS,WD 中断状态位(只读)
//位1        0:     WDENINT,0= WD 导致重置,1= WD 导致 WDINT
//位0        :     WDOVERRIDE,写入1以禁用 WD (只清除)

   WdRegs.WDWCR.All = 0x0000;
//第15-9位     :   保留
//位8        0:     FIRSTKEY (只读)
//位7-0      0x00:  最小,最小保养间隔- 0x00不最小

   ASM(" EDIS");                   //禁用 EALLOW 保护寄存器访问

//--启用监视程序中断
   PieCtrlRegs.PIEIER1.Bit.INTx8 =1;   //在 PIE 组#1中启用 WAKEINT (LPM/WD)
   IER |= 0x0001;                   //在 IER 中启用 INT1以启用 PIE 组1

}// InitWatchd()结束