This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:向 TI 微控制器添加蓝牙功能的最佳选择

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, CC2650MODA, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074009/tms320f280049-best-option-for-adding-bluetooth-functionality-to-a-ti-microcontroller

部件号:TMS320F280049
“线程”中讨论的其它部件:测试CC2652RSIPCC2650MODACC2642CC2652R7

我目前正在使用一款带有电机控制的原型产品中的“0049处理器”。  我和一个北欧 NRF 处理器谈过这个问题,该处理器正在处理监督功能,并且具有内置蓝牙功能。  为这款低成本应用配备两个处理器似乎令人抓狂。  

1. TI 是否有内置蓝牙的处理器可以控制电动机。 (有 PWM,ADC,最好是 eQEPS 等)?

2.有哪些外部蓝牙选项可用于与 C2000 (或其他) TI 微控制器轻松连接?

3.国家风险管理机构获得 FCC 批准。  如果您建议一些选项,哪些解决方案需要 FCC 批准?

4.如果我使用 C2000处理器和外部蓝牙,您会建议什么部件?

此致

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    [引用 userid="248859" url="~ë/support/microoptions/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074009/tms320f280049-添加最佳选项蓝牙功能到总控微控制器]1. TI 是否有内置蓝牙的处理器可以控制电动机。 (有 PWM,ADC,最好是 eQEP 等)?

    此问题的答案可能取决于您感兴趣的控制级别。 我们的控制器具有 PWM 和 ADC,但没有 eQEP。  

    [引用 userid="248859" url="~ë/support/microoptions/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074009/tms320f280049-添加最佳选项蓝牙功能到总控微控制器"]

    2.有哪些外部蓝牙选项可用于与 C2000 (或其他) TI 微控制器轻松连接?

    [/引用]

    我认为您正在寻找的是网络处理器 接口(NPI),这是 BLE 控制器通过 UART 连接到主处理器的时候。 NPI 很好,因为它几乎不需要为 BLE 设备开发代码,而 BLE 设备运行 TI 创建的名为 host_test 的映像。 开发人员必须对另一个控制器进行编程,以通过 UART/SPI 发送和接收 BLE 设备发送/接收的消息。 当您使用 BTool ( SimpleLink Academy)时,您可以看到 NPI 的作用,如此处所示。 在此格式中,运行 BTool 的计算机充当与 BLE 设备通信的另一个处理器。 我还建议查看 有关 NPI 的用户指南部分以了解更多信息。

    [引用 userid="248859" url="~ë/support/microoptions/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074009/tms320f280049-添加最佳选项蓝牙功能到总控微控制器"]

    3.国家风险管理机构获得 FCC 批准。  如果您建议一些选项,哪些解决方案需要 FCC 批准?

    [/引用]

    我认为这意味着您使用的是一个模块,而不仅仅是 IC。 请考虑 TI 的 CC2652RSIP 模块,该模块可能尚未获得 FCC 认证,但很快就会获得,或者 CC2650MODA,它已经拥有认证,我认为您正在此处寻找。

    [引用 userid="248859" url="~ë/support/microoptions/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1074009/tms320f280049-添加最佳选项蓝牙功能到总控微控制器"]

    4.如果我使用 C2000处理器和外部蓝牙,您会建议什么部件?

    [/引用]

    任何列出的部件都可以。 模块很好,因为它们在布局,被动组件,射频等方面需要较少的工作来集成到系统中 它们将是最快的发展选择。 要获得更经济实惠的选项, CC2642/CC2652系列适用于任何需要 BLE5的产品,或者,如果没有必要,CC2640R2系列可以处理 BLE4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内森

    谢谢你。 这是非常有用的信息。  如果我们研究一个只涉及一个处理器的解决方案,您会提到他们有 PWM 和 ADC,但没有 eQEP。  如果我们考虑在一台设备上执行所有操作(包括电机控制和蓝牙 LE),我应该关注的处理器系列是什么?  我应该看看 CC2652R7和相关设备吗?   我是否还应该考虑其他家庭?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我刚才意识到我发现的部件没有我们讨论过的外围设备。  我应该考虑使用哪些设备?  此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    如果您需要单芯片解决方案,我建议使用 CC2652R7进行开发,因为它具有更多的内存来实施您需要的电机控制软件。 如果您发现不需要额外的内存,则过渡到 CC2652R1相对容易。 CC2652R1和 CC2652R7均具有 GPIO,可用于 PWM 和内部 ADC。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内森

    我已审核了您的建议。  我将调查 CC2652R7,看看我们是否可以单独运行我们的应用程序。  如果是,我们需要 FCC 认证还是已经通过了 FCC 认证? 此外,我在芯片上看不到 PWM 单位。 这是否意味着所有 PWM 都必须由软件中的处理器使用中断或计时器生成?

    此致

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    如果您使用 CC2652R7,则需要获得 FCC 认证(未预先认证)。 您也正确地认为需要自己生成 PWM。

    最佳

    不会