This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJXL-F280049C:含 bootstxl-drv8320RS -&G;实验02中的模块过流故障

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074213/launchxl-f280049c-with-boostxl-drv8320rs---moduleovercurrent-fault-in-lab-02

部件号:LAUNHHXL-F280049C
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARE

您好,

我正在 C2000ware 电机控制 SDK 中的电机控制实验室工作,使用 launchxl-F280049C 和 Booslxl-drv8320RS。

我在 ADC 寄存器中看到的值是实验说明和中预期值的两倍(最大值)
设置 motorVars.flagEnableSys 位会导致模块过电流故障。

使用默认跳线设置,演示板可以直接脱离设备。 实验表明了这一点
检查逆变器的电流和/或电压采样电路或 PWM 驱动电路中是否存在硬件故障。

很难想象全新的演示板会出现硬件故障,但我尝试了另一套板和
结果相同。 我已经浏览 了这些董事会的文件,一切似乎都是正确的。
我是否错过了一些东西? 任何提示都值得赞赏。

此致,
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 MotorControlSDK 文件夹中找到有关套件的硬件指南,请按照指南进行一些设置。

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\common\sensorless _sensor\cdocs

    尝试在不连接电机的情况下再次运行实验以查看发生的情况,检查相关引脚上是否有 PWM 输出,并检查 相关引脚上的 ADC 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming 您好,

    感谢您的建议。 回顾文档,一切似乎都很正确。 但是,您关于检查 PWM 输出的建议帮助了我。 来自 Mircocontroller 的 PWM 信号存在,但 MOSFET 的栅极处无信号,因为启用信号缺失。 这让我深入了解交换机 S6。 改变了 S6的位置后,事情开始了。

    在 user.h 中检查 bootstxl 的设置,定义如下:

    #define BOOSTX_to_J1_J2    0
    #define BOOSTX_to_J5_J6    1.

    #define BOOSTX_to_J1_J2        
    //#定义 BOOSTX_to_J5_J6        

    这令人困惑。 为什么有两个定义是相同的? 但这似乎是
    对我来说,这对网站2上的 bootstxl 来说会更好:

    #define BOOSTX_to_J1_J2    0
    #define BOOSTX_to_J5_J6    1.

    //#定义 BOOSTX_to_J1_J2        
    #define BOOSTX_to_J5_J6        

    这是正确的设置吗?

    您好,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="128345" url="~/support/icrons/c2000-微控制器组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1074213/launchxl-f280049c-with -bootstxl-drv8320 rs--moduleovere-fault-in lab-02-3976418#39718]18定义相同的原因? [/引用]

    有两个站点可将 BooterPak 连接到 LaunchXL-F280049C。 使用站点1是默认设置。

    [引用 userid="128345" url="~/support/icrons/c2000-微控制器组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1074213/launchxl-f280049c-with -bootstxl-drv8320 rs -模块过电流-实验中的故障-02/3976418[#3976418]\n 此处的设置是否正确?]

    对。 它用于在   LaunchXL-F280049C 的站点2上安装 BooterPak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming 您好,

    感谢您的确认和支持!

    此致,

    约翰