This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:编译器版本

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074419/tms320f28386d-compiler-version

部件号:TMS320F28386D

您好,

我收到了软件开发团队成员关于该处理器编译器版本的问题。

我们最初针对的是 CCS V11附带的21.6.0.LTS,而不是以前用于 TMS30F28377D 的18.2.4 LTS。

但是,他们注意到,最新版本不再支持 MISRA 规则检查。

所以我有两个问题:

  • 我认为使用旧版本不是我从 changelogs 看到的问题,除了支持问题,因为这是旧版本,因此可能不受支持,但我希望得到您的确认?
  • 为什么不支持 Misra 规则检查? 是否有计划将其恢复?

此致,

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="365761" url="~/support/icins/c2000-icroms-group/c2f/c2000-iclem-forum-forum/1074419/tms320f28386d-compiler-version"]我认为使用旧版本不是我从 changelogs 看到的问题,除非支持是旧版本,但我希望您的同意。]

    这种理解是准确的。

    [引用 userid="365761" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1074419/tms320f28386d-compiler-version"]为什么不支持 Misra 规则检查?

    我们支持较旧版本的 MISRA 规则,MISRA C:2004。  最新版本为 MISRA C:2012。  此外,预计会有更多的变化。  MISRA 和 AUTOSAR 指南正在合并。  因此,我们远远落后。  显然,追赶将是一项巨大的努力。  另一个因素是,目前有几种静态代码分析工具可用。  我们生产的任何产品都不可能是那么好。

    [引用 userid="365761" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1074419/tms320f28386d-compiler-version"]关于将其恢复的任何计划??

    目前,不会

    谢谢,此致,

    乔治