This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:哪个装置速度更快

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073675/tms320f28388d-which-unit-is-faster

部件号:TMS320F28388D
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

尊敬的各位,我使用的是 TMS320F28388D CPU。 我和 CM 一起实现了 EtherCAT。 对于我的应用程序,我要使用 CPU1。

现在我要问的是,什么速度会更快:IQ16的 IQmath (这种精度已经足够),TMU,CLA,FPU64? 可以帮帮我吗?

我过去曾与 IQ 合作。 其他核心对我来说是新的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在实施哪些功能? 您是否对使用定点还是浮点实施有困难要求?

    山塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,shanty,

    我将使用函数:sin,cos,exp,_IQ16mpyI32,_IQ16div, _IQ16sin。 我需要这样做才能控制运动以生成坡道。 我没有硬性要求... 。  

    现在我不确定应该使用什么。 在技术上更有效的是什么?

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请浏览我们提供的基准测试,这些基准测试是 IQMath 和 FPUFastRTS 库文档的一部分。 您可以在 c2000ware 中找到这些软件。 您可以在此处找到每个操作的正确周期计数。 对于部门,您还可以考虑使用 FASTINTDIV 库。

    例如,对于正弦,IQmath (Q =29)需要46个周期,而 FPUFastRTS 的 sin 需要38个周期。 对于 IQMath,周期将根据 global_Q 值而有所不同。 另外,请记住在浮点格式和 IQ 格式之间转换的额外开销。  

    如果您需要任何澄清,请浏览文档并返回给我。

    山塔努