This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 调试图形窗口问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073947/codecomposer-ccs-debug-graph-window-problem

部件号:CODECOMPOSER

大家好,

调试模式下的图形窗口出现问题。  

在这张图片中,我尝试将大小为50的圆形缓冲区从0到2*PI。

正如您所看到的,它总是在50个样本后分解。 尽管循环缓冲器工作正常。

在另一个示例中,我试图限定一个简单变量的范围。 计数从1-6。 它还会分解整个时间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的精确 CCS 版本,设备和调试探测器是什么?

    您是否还在目标运行时尝试以连续刷新查看图形?

    谢谢

    Ki