This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:f280025c

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074075/tms320f280025c-f280025c

部件号:TMS320F280025C

尊敬的团队:

我希望大家能提出一些好的问题:)!

我使用了 sci_ex3_echoback 示例,并成功运行它!

我想要的是,每当我收到中断时,它就应该传输数据。

所以,在这个例子中,我必须做些什么改变

请指导我!!

此致,

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪帕克,

    感谢您的提问!

    我认为,完成您所寻找的内容的最简单方法是使用“sci_ex2_loopback_interrups.c”示例,只需禁用环回并向 RX 中断添加“SCI_writeCharArray”即可! 如果要简化代码,您也可能删除 TX 中断(可能希望从不使用 TX 中断开始)。

    这将使其在接收到 RX 中的数据后立即“回送”到传输中。

    尝试一下,告诉我你在寻找的是不是这样的!

    此致,

    文斯