This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:内部 DAC

Guru**** 2766225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073476/tms320f28069m-internal-dac

部件号:TMS320F28069M
“线程”中讨论的其它部件:DRV8301DRV8302

e2e 团队您好!  

我们的一个客户正在考虑用 DRV8302替换 DRV8301,唯一的问题是 DRV8302 OC-ADJ 上的引脚11,这是一种用于过电流保护的模拟电压,需要从 MCU 上的 DAC 设置。 使用 F28069M 的内置 DAC 是否可以实现此目的? 我想知道 支持 SCLK 引脚的 F28069M 上的 GPIO 引脚当前是否可以支持 DAC。

谢谢,

阿努布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28069M 的内部 DAC 仅用于内部比较器,它不连接到任何引脚以输出为 DAC。 您可以将 RC 滤波器添加到 PWM,作为 PWMDAC 来模拟 DAC。

    [引用 userid="488048" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1073476/tms320f28069m- interne-dac’]我想知道 F28069M 上支持 SCLK 引脚的 GPIO 引脚当前是否可以支持 DAC。

    我不完全理解你的意思。 SCLK 是 SPI 的时钟,您可以使用 SPI 来控制外部 DAC 设备,而不是用作 DAC 输出。