This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073354/tmdscncd28388d

部件号:TMDSCNCD28388D
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARE

我正在寻找上述卡的 PCB 文件,但似乎无法找到 PCB 的文件或库存图像。 上面网页的链接会将我发送到找不到文件的页面。 有什么建议要看在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    感谢您在 E2E 论坛上与我们联系。 Cody 在另一个 E2E 帖子中共享的链接不是 Web 链接,而是您将在文件资源管理器中访问的目录链接。 我们提供 PCB 文件作为 C2000Ware SDK 的一部分,C2000Ware SDK 基本上是一个全面的软件包,它包含了使用 C2000器件所需的一切。 它以存储在设备上的文件夹存储库的形式提供。 您可以从以下网址下载最新版本的 C2000Ware SDK:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    运行安装程序后(根据您的计算机,该过程需要大约20-30分钟),计算机的 C:驱动器中将有一个新文件夹,标记为“ti”。 在其中,您将找到一个包含我们的 C2000Ware SDK 的 C2000文件夹。 然后,您应该能够在以下目录中找到 PCB 文件:

    C2000Ware_install_directory>\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    您可以在此处找到原理图文件(MCU063B(002)_Sch.PDF)。 PCB 文件将位于 MCU062B_Altium 文件夹中。 请注意,您需要一个 PCB 查看器程序才能打开文件,但整个 PCB 项目可以在 MCU063B.PrjPcb 文件中访问。

    希望这回答了您的问题,如果您有任何其他疑问,请随时联系我们。

    此致,

    彼得