This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN 有问题

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075132/tmdshvmtrinspin-problem-with-tmdshvmtrinspin

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
“线程”中讨论的其它部件:MOTORWARETEST

大家好,团队

我根据随附的 USB 记忆棒上的快速启动指南设置了 GUI 软件,并连接了我的电机...执行了电机识别过程,然后尝试在速度控制模式下运行电机。电机几秒钟没有执行任何操作,然后短暂旋转1秒钟 逆变器的 U 相短路并熔断保险丝和 U 相电流分流电阻器。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 GUI?

    如果使用通用 GUI,您需要使用识别的电机参数在 CCS 中重建相关的实验室项目,然后使用 GUI 和重建项目来运行新的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在尝试获得一个答案,了解在使用通用 GUI 操作电机时,哪些因素可能导致逆变器几乎立即烧坏。

    电动机是否可能产生了短路并导致逆变器从过电流中漏电?

    逆变器是否没有过电流检测来防止这种情况?  

    使用 GUI 时是否未启用过电流保护?

    我已经订购了部件来尝试修复我的套件,但我想知道在我浪费更多时间和金钱之前发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,您需要使用 通用高电压 GUI 套件运行具有正确参数的电机和实验室。 如果实验室不是用于高压套件,则该套件将因过电流或其他故障而损坏。 该套件有一个过电流电路,该电路将生成 故障输出信号,软件将使用此故障关闭 PWM 输出并停止电机。

    如果您运行的电动机参数错误,则电动机将停止运转,如果您未在高压套件上设置正确的过电流保护阈值,该套件也将因电流过高而损坏。

    在尝试使用 高压套件运行电机之前,请先查看硬件指南。  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 我只是想看看你身边是否有任何更新,我已经听不到你一周了,所以我假设你能够解决你的问题。 如果您有任何疑问,请告诉我。 如果没有其他问题,我们希望结束这条主线。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我尝试在论坛上做出回应,但我的论坛帖子访问权限被取消... 我通过电子邮件发送给 TI,试图恢复我的访问权限,但他们没有响应。 我现在可以再次发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所说的,我一直在遵循套件包装盒中 USB 记忆棒上的高压电机套件快速启动指南上的指示。 我不认为我使用的软件/实验室是错误的。 我还没有通过实验了解系统的全部功能,我只是想确认使用 GUI 快速入门指南的所有功能都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了电机参数自识别,电机旋转了几秒钟,然后发出一些响亮的噪音并停止旋转。过程完成后,GUI 显示了已识别的参数(不幸的是,我忘了写下这些参数)。 然后,我尝试以200 rpm 的速度模式运行马达,马达旋转一秒钟左右,然后逆变器爆炸。 我使用的电动机来自一个有问题的供应商,所以我的理论是,电动机的绝缘电阻差,并且产生了一个短路,导致逆变器过电流故障。 这就是为什么我询问逆变器在使用 GUI 操作时是否具有过电流保护(根据快速入门指南)。

    我成功地更换了已烧坏的部件,我几乎准备好用另一台电机再次试用套件...我应该遵循套件附带的快速入门指南,还是有更好的地方可以开始了解这种方法的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您在 CCS 内运行相关实验室,并按照 InstaSPIN 实验指南设置正确的参数以识别或运行新电机。 GUI 最好使用经过测试的电机演示 InstasSPIN-FOC。

    硬件套件具有过电流保护,但电机或套件的默认值不正确,因此,在熟悉硬件套件和实验室之前,最好使用交流电源或直流电源来运行/识别新电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我有机会再次开始使用该套件。 我从实验1开始,我能够让一切正常工作,并使控制卡上的 LED 闪烁,并且能够改变闪烁的频率... 实验室还提到,逆变器上应该有50%的负荷 PWM 信号,但逆变器上没有信号。 我检查了主板和逆变器输出上的 U,V,W 高和低测试点,但没有信号。  

    这是正常的吗? 我想小心行事