This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:F28027无法编程

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076250/tms320f28027-f28027-failed-to-program

部件号:TMS320F28027
“线程:测试UNIFLASH”中讨论的其它部件

大家好,团队

在最近生产过程中,我的客户发现他们的一些电路板无法编程。

我建议他们进行以下测试:

1. VDDIO/VDDA/VDD 范围监视器。 主板电源由外部电源提供。 电压稳定。

2.已完成 ABA 交换。 芯片问题。

请问问题是什么? 如果 ABA 交换证明芯片问题出在芯片上,我们还应该进行其他任何后续测试吗?

1) CCS 连接

2)无限连接

3) Xls 文件中嵌入的电源和 TDI/TDO 波形(红色字表示故障部件。 绿色代表工作部分);

e2e.ti.com/.../Waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    如果故障发生在芯片之后,那么它就证明了主板/电源的优点。

    如何配置引导模式引脚?  是否设置为等待启动?

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    在生产线上,设备被设置为闪存启动(这几乎是我见过的所有客户的情况)。

    我们是否建议他们尝试等待启动? 这需要更换电路板。 大多数设计都不允许在生产过程中更改引导模式,因为这会增加额外的生产过程。

    此致,

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩

    您显示的错误与闪存程序工具无关,因为连接本身(如果未建立)。  因此,我将要求我们的系统控制/引导/仿真专家对此进行研究。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩

    很抱歉我的回复时间太长了,我在我的控制面板上错过了这篇文章,有一些原因。  要了解 Vamsi 提到的内容,是否可以在出现故障的设备上尝试等待引导模式,以确认它们是否可以使用此模式恢复?  我知道这可能对生产不起作用,但它可能有助于我们找到一条途径,让这些产品可靠地连接起来。

    最佳

    马修