This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:需要上的 RTOS 示例

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075525/tms320f28055-need-rtos-example-on

部件号:TMS320F28055
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我需要 TMS320F28055芯片上的 TI RTOS 工具。

有没有可用的示例?

此致-

苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28055的 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)有一些示例。 确保已安装 SYS/BIOS,而不是 TI-RTOS (TI-RTOS 不支持 F28055)。

    下面是导入示例的步骤: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982389/faq-where-do-i-find-sys-bios-or-ti-rtos-examples-for-my-c2000-device/3629359#3629359

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    感谢你的回复。 我将介绍您提供的文档。  

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    我浏览了所有 sys/bios 示例。我有两个问题

    1.当我尝试调试代码时,断路器没有停止。我也无法逐行调试。  

    2. 我需要 SYS/BIOS + 数字输入输出示例。当 我要将 SYS/BIOS 示例与数字 IO 集成时,发现了许多问题。  

    实际上,在我的应用中,我需要 RTOS+两个串行端口+ I2C++一些 LED。

    请帮帮我。

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    我浏览了所有 sys/bios 示例。我有两个问题

    1.当我尝试调试代码时,断路器没有停止。我也无法逐行调试。  

    2. 我需要 SYS/BIOS + 数字输入输出示例。当 我要将 SYS/BIOS 示例与数字 IO 集成时,发现了许多问题。  

    实际上,在我的应用中,我需要 RTOS+两个串行端口+ I2C++一些 LED。

    请帮帮我。

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请参阅 此处的此帖子 ,了解如何释放更多断点。

    2.我们没有任何例子可以证明这一点,但这应该是可能的。 您是否已经了解 了有关 如何利用 C2000Ware 代码和示例并将它们与 SYS/BIOS 项目结合使用的常见问题解答?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    感谢你的回复。 我会按照你的规定这样做。

    请提供一些链接,文档线程等,其中演示了过程,如何将 RAM 程序转换为闪存或 如何从头 开始详细编写配置部分?  

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是一个关于链接器基础知识的很好的一般资源: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/c2000_c28x-compiler-understanding-linking.html

    您还将在该页面上看到一个指向名为“从内部闪存运行应用程序”的文档的链接,该文档更具体地讲述了闪存。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    我尝试用最小示例导入。当我 添加  #include "device.h"时,我遇到了错误。

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是您在#include 搜索路径中缺少"device.h"路径的标志。 检查项目属性中的搜索路径,查看是否在这些路径中找到 device.h,或者是否需要添加新路径。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Whitney,

    路径问题已解决。 我认为这不是 “device.h”,应该是“F28055_device.h”对吗?  

    现在我面临的问题如下。我无法看到代码。而是装配体代码调试移动行色 条。这是正常的,或者我缺少了一些东西。

    此致-

    苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的。 很抱歉,我忽略了您使用的设备。

    加载代码后,出现此问题? 如果在 CCS 中重置并重新启动设备,它是转到 main(),还是只是返回到同一位置?

    拆分窗口中的代码位于引导 ROM 中,因此您可能会收到重置。 在 BIOS cfg 文件的引导模块中,是否可以确保选中禁用监视程序的设置,并查看这是否有帮助?

    惠特尼