This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 NDK 中禁用 DHCPv6

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074767/tms320f28388d-disabling-dhcpv6-in-ndk

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,  

我已经使用了您的"tcpEchoF2838X"示例。 我更改了它,并仅在一个端口上使用 CM 上的 NDK 实现了 DHCP 服务器服务和 UDP 连接。 但是,当我使用 Wireshark 监控网络时,我可以看到有一些 DHCPv6和 ICMPv6请求。 如何禁用这些 请求以及与 v6相关的任何其他操作?

下图是 Wireshark 中的捕获结果,显示了此问题:

最佳

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯  

    将您的查询转发给 NDK 团队。  

    另外,请注意基于 tcpEchoF2838X NDK 的示例已从 C2000Ware v4.00.00.00起取消。  

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    能否跟进此问题?

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    将尝试从现在维护 NDK 的人员那里获得响应。

    此致

    西达尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    已经有一个多星期了,我还在等。 能否 就此问题向我提供最新信息?

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有人可以向我提供有关此问题的最新信息吗? 这是一个紧急查询。

    最佳

    亚历克斯