This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:生成错误。 无法打开文件。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075258/tms320f2812-build-error-could-not-open-file

部件号:TMS320F2812
“线程: 测试”中讨论的其它部件

 我遇到了一些问题。 当我构建示例代码时。

加载程序错误。

加载文件时遇到问题:C:\ti\th_DSP2812_code\DSP281x_Examples\example1_GPIO _LED\Debuggion\example_281xGpioToggle

无法打开文件。

我使用:TMS320F2812
DSP 仿真器:XDS100V2
CCS 版本:6.1.0

如果我使用的是更高版本的 CCS (CCS11.0),是否还支持此 DSP 和 XDS100V2?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,CCS 11.0也支持此 DSP 和 XDS100V2。  您是否仅在该项目中遇到此问题?

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅在该项目中遇到此问题?
    -->任何项目


    我尝试使用 CCS11.0构建同一个项目。显示两个错误。


    产品 XDAIS v0.0当前未安装,且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 Example_281xGpioToggle Example_281xGpioToggle 问题

    加载程序错误。

    加载文件时遇到问题:C:\ti\th_DSP2812_code\DSP281x_Examples\example1_GPIO _LED\Debuggion\example_281xGpioToggle

    无法打开文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 XDAIS,您可以参考以下线程  

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/374245/xdais-error-in-code-composer-studio-v6-0/2008927#2008927

    此外,您能否检查 binry 文件的路径是否正确? 从错误中看,它似乎无法打开文件  

    C:\ti\th_DSP2812_code\DSP281x_examples\example1_GPIO _LED\Debuggion\example_281xGpioTog.out

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法取消选择。还是只删除它?

    此外,您能否检查二进制文件的路径是否正确?   -->正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以通过单击“Windows”->“首选项”->“产品”来尝试删除产品。 在右侧,您将能够看到产品已安装。  

    您可以尝试选择 XDAIS,然后删除/卸载它。   

    此外,您还可以参考此主题并查看它是否可以解决您的问题

    e2e.ti.com/.../ccstudio-c2000-xdais-v0-0-error-on-cc-studio-v11

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已卸载 XDCtools (3.62.1.16_core 和3.31.0.24_core)

    但显示这样的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以共享您的项目吗?   我会将您的查询转发给 CCS 团队  

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢

    e2e.ti.com/.../example1_5F00_gpio_5F00_LED.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您共享的项目中似乎缺少一些文件。  

    是否可以重新发送所有文件?

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有文件。  

    或者您能否提供任何测试项目,

    让我测试构建项目流程是否完成。

    e2e.ti.com/.../DSP281x_5F00_examples.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    看起来无法在项目中指定的目录中创建.obj 和.asm 文件。  

    您可以尝试更新这些路径吗?  选择“项目”->右键单击->选择“属性”->在编译器的“高级选项”选项卡下选择目录说明符。 您必须升级对象文件目录和程序集文件目录选项。 请参阅随附的快照。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我更新文件路径 E:\YH_DPS2812...  --> C:\YH_DPS2812...

    但当我重建项目时,它会显示新错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从错误中可以发现链接程序命令文件存在问题。 存在重叠的内存区域。

    另据观察,项目中添加了两个链接程序命令文件:2812_RAM_lnk.cmd 和 F2812_eZdsP_RAM_lnk.cmd 文件。  

    请检查两个链接程序命令文件中是否都定义了内存区域。 如果是,请仅使用一个。

    此致

    西达尔斯