“线程:C2000WARE, sysconfig”中讨论的其它部件
您好,
我将其中一个示例导入到工作空间 ex2 -共享 LED 闪烁
它添加了2个项目,即 FreeRTOS_ex2_shared_led 闪烁_cm 和 FreeRTOS_ex2_shared_led 闪烁_CPU1
根据我的理解,CM 项目是通信经理。
问题:
` 这些项目是否需要在板上加载? (例如,在 CPU1和 CPU2上加载使用双核一个项目时,使用 FreeRTOS 加载如何工作?)
2.这些 FreeRTOS 示例的入门指南是否有?
3.当我尝试构建 CM 项目 FreeRTOS.h 文件时,文件丢失,我可以从何处下载此文件?

谢谢,此致,
拉什米塔