This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:需要重置 IC

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075616/tms320f28379s-necessity-of-a-reset-ic

部件号:TMS320F28379S

各位专家:

我的客户目前正在考虑使用 F2837xS,我们正在讨论是否需要重置 IC。

考虑到设计错误和利润,我们认为 VDD 超出了建议的1.01至1.14V 电压范围,可能会落入不应用 POR 的区域。 如果时间足够短,这是否是一个问题? 如果是,你能给我一个定量上限吗?

我对重置 IC 的必要性有以下理解。 请参阅:e2e.ti.com/.../3538747

如果 VDDIO/VDD 达到2.3V 和1.0V,并且在100us 后降至设备的 Vmin 范围内,则可以正确保持复位。 (VDDIO 导轨的触发点约为2.3V,1.2V 导轨的触发点约为1.0V。) 如果不是,建议使用外部电源监控 IC (重置 IC)或其它设备来保持 XRSn,直到电源轨达到 Vmin。

对于上述情况,我认为您假设启动时电源电压升高。 在这种情况下,我们更关注由于突然负载变化(例如电源上升后 MCU 的闪存擦除)而导致的瞬时电压降。 当数据表中描述的最大负载按步应用时,会观察到几个10mV 的电压降。 如果您认为有必要为本案例重置 IC,我将不胜感激。

此致,
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    如果担心在操作过程中出现故障,甚至存在外部 LDO 故障的风险,则来自电源的片上 XRSn 门控在客户系统中可能不足,这是正确的。  风险是设备在超出 Vmin 限值的情况下运行,然后重置逻辑会根据上述阈值降低 XRSn。

    在稳速方面,我建议客户选择一个能够考虑到这一点的 LDO 电源及其额定电压。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 马修,

    感谢你的回复。

    是否有超出最小电流限制的工作时间限制?

    我了解到瞬时降速的影响在绝对最高评级范围内,因此不存在故障风险,但设备的操作不能得到保证。  我们将建议客户使用考虑到此问题的电源 IC。

    此致,
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    遗憾的是,我们没有时间进行超出规格的操作,如果设备的操作超出规格,我们将失去保证性能与 DS 值匹配的能力。  因此,任何时候设备都可能无法正常工作,并且该故障将是什么未知的。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 马修,

    很抱歉耽误你的回答。 我明白了。 感谢您的支持。

    此致,
    还可以