This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 NDK 中设置网络名称(主机名)

Guru**** 2596835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075540/tms320f28388d-set-the-name-of-the-network-host-name-in-ndk

部件号:TMS320F28388D

您好,

我正在使用 NDK。 我已经在 DSP 上实施了 DHCP 服务器服务。 我已将主板连接到我的笔记本电脑,一切都正常。 但是,当我将 NDK 中的网络名称设置为以下代码时,它不会在笔记本电脑方面发生变化。 我已经在实施 DHCP 服务器配置的地方写下了以下几行:

CI_client 客户端;

静态字符*hostname =“关联”;

strcpy (client. Hostname,主机名);

CfgAddEntry (hCfg,CFGTAG 客户端,CFGITEM_SERVICE_dhcpserver,0,sizeof (客户端), (无符号字符*)&CLIENT,NULL);

下图(来自 Windows 11的网络设置)显示网络名称尚未更改(图像中为“Network3”,而它应该是上面代码中提到的“关联”):

  

这是否是更改我在上图中显示的名称的正确方法? 如果不是,请指导我 如何做到这一点,我将不胜感激?

最佳

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    我意识到你在 NDK 上还有另一个职位,还有一个类似的声明,就是我们在努力让正确的人出现问题。  在这里,同样的情景,只是让你知道我们正在做这项工作。  看起来这是 TI 的固件的一个集中部分,因此 C2000团队需要与公司内的其他一些人员/团队联系。

    我有一条关于这一点的意见,就会马上给你更新。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    感谢你的回复。 我将等待您的更新。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    能否 就此 问题向我提供最新信息?

    最佳

    亚历克斯