This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28069M:使用 F28069M 和用于 PMSM 的 BOOSTXL-DRV8305EVM 在 GUI MotorWare 中未识别硬件

Guru**** 2546800 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075731/launchxl-f28069m-hardware-not-identified-in-gui-motorware-using-f28069m-and-boostxl-drv8305evm-for-pmsm

部件号:LAUNHHXL-F28069M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

大家好,

我拥有带有8305EVM 驱动程序和 Teknic M-2310P PMSM 3相电机的 LaunchXL F28069M。 我曾尝试在 MotorWare 使用 GUI 来识别电机,但当我开始防眩晕过程时,我的电机根本不会旋转,直到完成该过程。 就像在图片中一样,我们可以看到硬件未被识别。 但在另一侧,“电机识别”的绿色指示灯亮起。 所以我想问一下,这个结果是否为我提供了正确的电动机参数信息?
对于标识设置框,我将其保留为默认值。 我 用了24伏电源给我的 BoosterPack。
谢谢。

此致,
FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 GUI 不支持 LaunchXL-F28069M。 您可以尝试使用 InstaSPIN_F2806xM_UNIVERSAL GUI,请按照下面文件夹中的用户指南使用它。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUIs\universal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yanming Lou

    感谢您的回复,我已通过阅读您提供的文件文件夹来尝试安装通用 GUI,并将我转至此 链接: https://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI。 但当我安装它时,它会出现一些类似的错误,

    你可以告诉我,为什么? 我应该选择什么,只是跳过消息,或者 klik OK?

    此致,
    FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志错误

    操作 ExecuteAction 中出错

    UnzipFile 操作出错

    将"/installjammervfs12/cs_base/common/targetdb/devices/f28m35e20b1.xml"复制到"C:/ti/guicomposer/cs_base/common/targetdb/devices/f28m35e20b1.xml"时出错:权限被拒绝
    执行时
    "文件复制-force $file $new"
    (过程“:InstallJammer:操作::解 zip 文件”第75行)
    从内部调用
    “::InstallJammer:操作:$component $this”
    执行时
    "$obj 执行"
    (过程“:InstallJammer:执行文件”第69行)
    从内部调用
    “:InstallJammer:执行操作$action -父项$id -条件$eval”
    (过程“:InstallJammer:操作::可执行操作”第35行)
    从内部调用
    “::InstallJammer:操作:$component $this”
    操作 ExecuteAction 中出错

    UnzipFile 操作出错

    将"/installjammervfs12/cs_base/common/targetdb/devices/f28m35e20b1.xml"复制到"C:/ti/guicomposer/cs_base/common/targetdb/devices/f28m35e20b1.xml"时出错:权限被拒绝
    执行时
    "文件复制-force $file $new"
    (过程“:InstallJammer:操作::解 zip 文件”第75行)
    从内部调用
    “::InstallJammer:操作:$component $this”
    执行时
    "$obj 执行"
    (过程“:InstallJammer:执行文件”第69行)
    从内部调用
    “:InstallJammer:执行操作$action -父项$id -条件$eval”
    (过程“:InstallJammer:操作::可执行操作”第35行)
    从内部调用
    “::InstallJammer:操作:$component $this”
    执行时
    "$obj 执行"
    (过程“:InstallJammer:执行文件”第69行)
    从内部调用
    “::InstallJammer ::ExecuteActions $id -当$when”
    (过程“:InstallJammer:RaiseEventHandler”第93行)
    从内部调用
    “:InstallJammer:RaiseEventHandler 向导”
    (命令绑定到事件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来好像是“权限被拒绝”——如果您还没有以管理员身份运行安装程序吗?

    它所抱怨的文件似乎与您正在使用的设备无关。 安装过程是否会在出现错误的情况下完成,或者这些错误是否会使整个过程停止?

    另一件要注意的事情是,使用 GUI 并不是绝对必要的。 它为您提供了一个很好的变量视图,但您也可以使用 CCS 和 CSS 表达式视图运行马达 ID 实验室来与变量交互。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,惠特尼·杜威

    感谢你的回复。 是的,我可以以管理员身份运行安装程序,但安装过程从未完成,在出现错误后,安装过程似乎完全没有响应。

    如果使用 CCS 来运行马达 ID 以识别马达参数,结果是否也是真实测量的结果?

    如何使用  CSS 表达式?

    此致,
    FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是使用 GUI 时的真实测量值。

    请查看 MotorWare 文件夹中的 InstaSPIN 实验室指南(instaspin_labs.pdf),按照操作运行相关实验室。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    如果您没有机会查看研讨会材料,我认为这将有助于对包括 CCS 培训在内的一些术语和架构进行神秘分析。

    https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops