This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:缓冲 DAC 的驱动能力

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075799/tms320f28384s-the-driving-capability-of-buffered-dac

部件号:TMS320F28384S

嗨,香榭丽舍,

我的客户想知道缓冲 DAC 的最大输出电流。

最小 RL 为5Kohm,我们是否可以说最大输出电流为2.5V/5K = 0.5mA? 如果 RL 为20kohm,DAC 能否将线性输出范围从0.3V 至 VDDA-0.3V?

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    最大输出电流为 ref_voltion/5k。 使用3.3V 的额定参考电压,大约为0.6mA。

    [引用 userid="114524" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075799/tms320f28384s-the Drive-Capability-of 缓冲 DAC "]如果 DAC 为20kohm,可以保持0.RL 到 VDDA-0.3V 的线性输出范围[引用]

    是的,这是正确的。 如果 R>=5K,DAC 的线性范围在0.3V 至 VDDA-0.3V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我的客户要求使用以下参数的 DAC 线性图,我应该如何回应?

    • 参考电压= 3.0V,RL = 10K 欧姆。
    • 参考电压= 3.0V,RL = 20K Ω。

    另一个问题是,对于固定参考电压,当 RL 从5K 变为10K (或20K)时 DAC 线性图是否会改变?

    请提供意见,感谢您的帮助。

    -卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    [引用 userid="114524" url="~/support/icros/c2000-icros-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1075799/tms320f28384s-the-robers-capse-capse-dcp/3982533#3982533"]

    我的客户要求使用以下参数的 DAC 线性图,我应该如何回应?

    • 参考电压= 3.0V,RL = 10K 欧姆。
    • 参考电压= 3.0V,RL = 20K Ω。
    [/引用]

    DAC 线性图表会因设备而异,因此不会真正告诉您多少信息。 在最坏情况下,线性数据表规范被评估为5Kohm,因此小于10K,20K 等的载荷值将在线性规范内。 您的客户希望在这里实现什么目标?

    [引用 userid="114524" url="~ë/support/icns/c2000-icros-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1075799/tms320f28384s-the Drive-Capability-oft-Cida/3982533#3982533"]另一个问题是,使用固定参考电压时 DAC 的线性是否会从10K 或10K 导线性变化到10000导线性?[5K]

    见上文的答复。 形状可能略有变化,但数据表规格保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    我的客户希望知道当他使用10K 和20K 欧姆 RL 时线性错误。

    在数据表中的线性图表中,我们说 Endpoint Corrected Ideal Linearity,这是什么意思? 客户是否应该正确设置端点以获得差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)的正确性能?

    另一个问题是,我们认为 Vout 的线性输出范围是从0.3V 到 VDDA - 0.3V,如果 Vref 等于 VDDA,这是正确的,对吗? 我们是否应该说线性输出范围是0.3V 至 Vref - 0.3V?

    -卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    [引用 userid="114524" url="~ë/support/icns/c2000-icros-group/c2f/c2000-微控制器论坛/1075799/tms320f28384s-the Drive-Capability-oft-dAC/C3983974#3983974"]我的客户希望知道他使用10K 欧姆和10K RL 时的线性错误[。]

    如上一个回复中所述,数据表中已经指明了他们在所有有效条件下可能会出现的最坏情况线性错误。 下面是供您参考的片段。 如果它们使用10K 或20K 欧姆负载,它们将看到的最差线性就是下表所示。 我们没有不同载荷值的线性数据。

    [引用 userid="114524" url="~ë/support/intrans/c2000-intrs-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1075799/tms320f28384s-the Drive-Capability-oft-Cida/3983974#3983974"]数据表中的线性图表,我们认为“终结点/线性”是什么?

    端点校正线性是一种使用传输函数计算线性的方法,该函数是穿过原点和全刻度的直线。 如果您有兴趣了解更多信息,请在网上提供深入的资料。

    [引用 userid="114524" url="~ë/support/intrles/c2000-intrs-group/c2f/c2000-微控制器论坛/1075799/tms320f28384s-The Drive-Capability-of-CDRC/3983974#3983974"]客户是否应该正确使用端点来获得差分(非积分)线性和非线性的正确性能?

    没有,他们没有其他需要做的。 无需更正。 工厂的每台设备都经过测试,均符合规格要求。

    [引用 userid="114524" url="~/support/icins/c2000-icros-group/c2f/c2000微控制器-forume/1075799/tms320f28384s-the Drive-Capability-oft-Case-DAC/3983974#3983974"]另一个问题是,我们认为 VDDA 的线性输出范围是从0.3V 到 VDDV 电压,正确吗? 我们是否应该说线性输出范围为0.3V 至0.3V Vref?

    否,线性输出范围实际上是0.3V 至 VDDA - 0.3V。 这一限制是由于由 VDDA 供电的 DAC 输出上的缓冲区造成的。 您可能知道,运算放大器/缓冲器与它们的电源电压不是线性的。