This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:如果将 printf ()插入到程序中,则 I2C 通信可能无法正常执行

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1074649/tms320f280023c-if-printf-is-inserted-in-the-program-i2c-communication-may-not-be-performed-normally

部件号:TMS320F280023C

您好,

如果程序中插入 printf (),则 I2C 通信可能无法正常执行。

如果我在正常工作的部件之后添加 printf (),则会出现前一个部件不能正常工作的现象。

如果你知道什么,请告诉我。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    您能否共享代码片段以更好地了解问题? 当您说 I2C 通信无法正常工作时,您是否意味着 I2C 事务从未启动(或) i2c 事务中断?

    此致,

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否已解决? 我已经有很长时间没有听到你的反馈

    此致,

    马诺伊