This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:要求使用用于 C28的 BIN2HEX 工具

Guru**** 2932990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076027/tms320f28388s-ask-for-a-bin2hex-tool-for-c28

部件号:TMS320F28388S

您好,专家,

我们是否有工具将 C28的纸槽转换为十六进制?

我的客户对 CCS 生成的 bin 文件进行加密,并有一个新的 bin 文件,然后想将这个新的 bin 文件转换为 hex,hex 工具不能直接生成 hex 文件。

当使用将 bin 转换为 hex 的 CM ARM 内核时,他们不会遇到这种问题 ,因为  CM 内核有8位对齐,并且有第三方工具可以执行转换, 但是,由于 C28是 16位对齐,因此没有第三方工具可以帮助将 bin 文件转换为十六进制文件。

有什么方法可以帮助将 C28的 bin 文件转换为 hex 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我不知道有这样的工具。 我还与我的一些同事进行了核对,他们也不知道有什么工具。 如果存在,我将不知道来自第三方的信息。

    Ki