This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:使用 CCS&#39图形功能显示三角形波载体和正弦波信号

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076006/tms320f28375d-displaying-the-triangular-wave-carrier-and-sine-wave-signal-with-ccs-s-graph-function

部件号:TMS320F28375D

你好,团队

我们的客户 正在尝试采用正弦 PWM 方法实施 PWM,他想知道是否可以使用 CCS 的图形功能观察当前的三角波载体和正弦波信号。 我们是否有任何有关此应用程序的文档或培训材料?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/icler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1076006/tms320f28375d-显示-三角波-载波和正弦波-信号-含 CCS-s-about-function”]我们是否有任何文档或培训材料[引用本文档或本文档]

    CCS 图形工具有通用文档:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html

    《用户指南》的本章介绍了所有功能和图形属性。

    由于客户正在使用 F28x,我想提及图形工具的局限性,因为人们可能对它有一定的期望。 正如第7.7.1节末尾在注释中所述:

    尽管类似,但图形实用程序不能等同于高速实时示波器,因为通过调试探测器的更新速率以及断点所涉及的延迟在极其理想的条件下只能达到0.1秒。 此外 ,采样率 完全是任意的,不会反映目标设备上配置的任何外围设备。

    总之,请将图形工具视为信号分析的后处理实用程序。

    对于具有实时内存访问支持(如28x)的设备,还有另一个考虑因素。 统计图视图刷新率存在限制(在视图中更新统计图的频率)。 默认为0.5秒。 降低它可能会导致 IDE 出现稳定性问题。

    谢谢

    Ki