This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:已发送&使用 J1939堆栈接收数据

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075975/tms320f28379d-sent-receive-data-with-j1939-stack

部件号:TMS320F28379D

我们正在使用系统配置工具定义 CAN 消息的对象 ID。 我是第一次将 J1939堆栈与 CTS/RTS 集成。 我有一个消息对象定义如下 ,用于发送 RTS 和数据。  

CAN_setupMessageObject (CANB_BASE,5U,470177524,CAN_MSG_frame-relay,CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX,0, 0.8);

为了读取 CTS,我需要读取 CAN 缓冲器。是否可以接收所有 CAN 数据并传递到 J1939堆栈,或者是否有任何方法来实现 CTS 数据读取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     阿什维亚,           

                   我们很高兴能在有关设备模块的问题上提供帮助。 对于 J1939问题,您可能需要联系 J1939论坛。 我们感到遗憾的是,我们无法帮助您解决这一问题。

    [引用 userid="510105" url="~ë/support/icontrs/c2000-微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1075975/tms320f28379d-发送-接收-数据-带 J1939-stack "]是否可以接收所有 CAN 数据[/quot]

    如果您询问是否可以接收邮件对象中的所有邮件 ID,答案是“是”。 请参阅 www.ti.com/lit/sprace5中的掩码示例。