请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D 我们正在使用系统配置工具定义 CAN 消息的对象 ID。 我是第一次将 J1939堆栈与 CTS/RTS 集成。 我有一个消息对象定义如下 ,用于发送 RTS 和数据。
CAN_setupMessageObject (CANB_BASE,5U,470177524,CAN_MSG_frame-relay,CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX,0, 0.8);
为了读取 CTS,我需要读取 CAN 缓冲器。是否可以接收所有 CAN 数据并传递到 J1939堆栈,或者是否有任何方法来实现 CTS 数据读取。