This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:坞站上的哪个针脚可以将我连接到 GPIO6?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075936/tmdsdock28379d-which-pin-on-my-dock-would-connect-me-to-gpio6

部件号:TMDSDOCK28379D
“线程”中讨论的其它部件: C2000WARETMDSCNCD28379D

您好,

你好。

客户最近购买了 TMDSDOCK28379D 开发人员套件,需要从 TMS320F2837xD 微控制器访问 GPIO6引脚,但他不确定坞站上的哪个引脚可以用于此操作。

那么,您知道坞站上的哪个针脚会将我连接到 GPIO6吗? 因此,他正在尝试连接其中两个控制器的 GPIO6,以便将 ePWM 信号从一个控制器发送到另一个控制器。

目前,一旦我们发现坞站上的哪个针脚可用于连接它们,他只是在使用普通线,但我的问题是他是否需要高频连接(如以太网)而不是标准线?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    他应该研究 controlCARD 引脚表。 它是 C2000Ware 安装的一部分。 它位于:

     C:/ti/CC2000 /C2000Ware_4_00_00_00/boards/controlCARD/TMDSCNCD28379D/R1_3/TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf

    它是坞站上的针脚54。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    你好。 另一个问题是,现在我知道要使用哪个引脚,我需要通过某种类型的高频电缆连接这些引脚,还是标准导线足以发送 ePWM 信号?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    对于 ePWM,常规电缆应该足够好。