This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:如何设置要编译的 CCS IDE

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5171, TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075914/tms320f280021-how-to-set-ccs-ide-to-compile

部件号:TMS320F280021
线程中讨论的其他部件:MSP430F5171

是的,我将 CCS IDE 用于 MSP430F5171

现在我计划使用 TMS320F280021,我将购买其调试器 XDS200 USB。

我的 CCS 仅针对 MSP430系列而设置,如何使其能够编译和调试新的 Micro?

谢谢,恩佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,恩佐,

    我假设当您首次安装 CCS 时,您只选择了 MS430组件。 要增加对其他设备系列的支持,您需要在现有 CCS 安装上重新运行安装程序。 安装程序将检测到现有安装:

    并允许您添加未首次安装的组件。 例如- C2000:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,是的,这就是我所做的。

    现在,我能够打开 MSP430项目,并开始使用 TMS320F 进行全新的项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,是的,这就是我所做的。

    现在,我能够打开 MSP430项目,并开始使用 TMS320F 进行全新的项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您现在可以使用 F28x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意:

    [引用 userid="88299" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075914/tms320f280021-hut-set-css-id-ide -编译]我将购买其调试器 XDS200 USB。

    对 您决定使用 XDS200有何好奇? 对于 F28x,我们通常建议使用 XDS110,因为从性价比角度看,它更适合。

    谢谢

    Ki