This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:驱动程序库 emif.h 中缺少 stdint.h/stdbool.h 包含

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075464/tms320f28386d-missing-stdint-h-stdbool-h-inclusion-in-driverlib-emif-h

部件号:TMS320F28386D
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

使用 drivelb 时,使用 driverlib 的 EMIF 驱动程序进行编译时出错。

我们将其缩小到 stdbool.h 和 stdint.h,但驱动程序库的 emif.h 文件中缺少包含,因此我想向您提出此问题,以便其他人知道,并在以后的版本中解决此问题。

我认为只有 在存在调试预处理程序变量的情况下,才会出现该错误。

此致,

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以添加更多有关问题的详细信息吗? 您是否在代码中使用调试库? 我们在内部实例中以及在构建库时都没有看到此问题,因此想在此处了解此问题。

    谢谢
    瓦舒达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有确切的错误,因为是我的同事经历了错误,我忘记了。

    这是编译器无法识别 bool,uint16_t 和 Int16_t 的结果。

    但基本上,我们只是从该处理器的驱动程序库中包括 emif.h,并且由于 emif.h 中没有#include <stdint.h>或#include <stdbool.h>(与其他驱动程序头文件(例如 bgcrc.h)相比,如果您查看包含的头文件),它会弹出错误。

    也许您没有遇到这种情况,因为在 EMIF 的测试代码中,您在包括 emif.h 头文件之前包含了这两个头文件。

    此致,

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,谢谢您的报告。 我将在即将发布的版本中修复此问题。

    谢谢
    瓦舒达