This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:比较器子系统多路复用选择

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075870/tms320f280025c-comparator-subsystem-multiplex-selection

部件号:TMS320F280025C

您好,

使用比较器子系统时,是否只允许每个比较器选择一个 HPMXSEL 值(CMP)? 也就是说,您不能同时将 HPMXSEL 1和2用于 CMP1?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莎莎,

    每个 COMPH 和 COMPSS 中的压缩器只有1个正输入和1个负输入。 这意味着 HPMXSEL 一次只能设置为一个选项,以便为 COMPH 选择正输入。