This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:PLL 无法锁定

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075695/tms320f28033-pll-cannot-lock

部件号:TMS320F28033

您好,专家,

我有一位客户遇到类似此帖子的问题。

设备为 F28033。 这是偶然发生的。

他们还卡在 PLLOCKS 状态检查处

它们还使用外部振荡器。因此它们会检查振荡器波形。

这很正常。

所以他们想知道。

1.如果外部振荡器频率异常,则 PLLOCKS 状态将失败。  在振荡器正常工作后,PLLOCKS 能否变为1?

2.除振荡器频率异常外。其它什么情况会导致 PLLOCKS 状态失败?

巴西

艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="278152" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1075695/tms320f28033-PLL -无法锁定]1. 如果外部振荡器频率异常导致 PLLOCKS 状态失败。[/quot]

    外部振荡器的故障通常很少见。 但是,如果来自该示波器的输出异常,则 PLL 可能无法锁定。

    [引用 userid="278152" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075695/tms320f28033-PLL -不能锁定"]在 振荡器正常工作后 PLLOCKS 能否变为1?

    是的,只要问题的根源确实是外部振荡器。

    [引用 userid="278152" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075695/tms320f28033-PLL -不能锁定]2.振荡器频率异常。还有什么情况会导致 PLLLOCKS 状态失败?

    PLL 本身可能存在问题。 没有广泛的实验和测试,很难判断。  了解以下问题的答案有助于隔离问题:  

    1. 此设计已投入生产多长时间?
    2. 在多少个主板上出现了此问题? 即,问题是孤立于单个主板,还是在多个主板上出现?
    3. 观察到问题的频率如何? 例如,如果您为主板加电50次,问题会出现多少次?
    4. 是否可以轻松再现问题?
    5. 如果 INTOSC1用作时钟源,是否会出现问题?
    6. 在一台运行良好已有一段时间的设备中是否会出现这种情况? 如果是,多长时间?
    7. 问题是否与温度相关? 即,问题发生的速率是否因环境温度而异?