This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:要从 DCL 使用哪种控制器格式?

Guru**** 2583855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075591/tms320f280049-which-controller-format-to-use-from-dcl

部件号:TMS320F280049

您好,  

我正在开发一个数字升压转换器,我们目前正在使用一个模拟转换器,该转换器具有以下反馈电压补偿器。 我想获得相同的动态性能,因此我想将其编程到数字转换器中。 如果没有 CC2,它是 PI,但使用 CC2,DigitalControlLibrary 中是否有我可以使用的格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胜利,

    您似乎正在实施一个具有 可操作跨导放大 器(OTA)的2类补偿器,如下所示?

    如果是这种情况,您应该能够获得具有2极2零(2p2z)配置的等效数字补偿器。 在 DCL 库中,您可以选择 DF22表单。

    关于系数,您可以参考 本文档 来获取补偿器的传输功能,并相应地得出数字等效。

    此致,